{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
BMXNOC0401 Explicit Messaging CIP Modbus Object Write Example

Issue
The attached document is a CIP Modbus Object Write example for a BMXNOC0401 using the DATA_EXCH block to write to a Quantum 140NOC77101.


Product Line
M340
BMXNOC0401


Environment


Resolution
This program will write to located registers in Schneider PLC's with the following network modules installed:

  • 140NOC77101
  • BMXNOC0401
  • TSXETC101

Do not use this example to write located registers in Schneider PLC's through the following network module:
  • 140NOC78000

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
BMXNOC0401_CIP_Modbus_Object_WRITE_Example.pdf [199.08 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군