{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What cables are available to be used with the BMXAMI0800 or the BMXAMI0810 ?

Issue:
What are the cable part numbers available for the BMAMI08xx modules?

Product Line:
M340, M580, x80

Cause:
Need cable options for the BMXAMI0800 and 0810 I/O modules.

Resolution:
There are two types of cables, each available in two lengths.
One 28-way terminal block on one end and flying leads on the other end.
BMXFTW308S - 3 meter (flying leads)
BMXFTW508S - 5 meter (flying leads)

One 28-way terminal block on one end and one 25-way D-sub connector on the other end for sub-bases (ABE7CPA02/03/31/31E).
BMXFTA150 - 1.5 meter ( molded 25 pin D connector)
BMXFTA300 - 3 meter    ( molded 25 pin D connector)

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군