{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Why can I not configure my KYZ output from the CM4000 display?
Issue
User cannot configure the KYZ output from the CM4000 remote display

Product Line
Circuit Monitor 4000 Series

Environment
PowerLogic Power Metering

Cause
Prior to firmware v10.34, the meter would not allow the user to configure the KYZ output from the remote display

Resolution
To use the remote display for KYZ configuration, upgrade the firmware on the CM4000 to a version later than v10.34. FOr instructions upgrading the firmware on a CM4000 meter, please follow the procedure listed in FA237920.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군