{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How many custom html pages can be stored on the host circuit monitor using ECC21

Product Line
ECC21
CM4000
CM3000

Environment
Webpage

Resolution
You can have up to 10 .html pages on the ECC21, if the firmware on the ECC21 is version 4.5 and the firmware on the CM4000/3000 is version 12.720 or higher. Older firmware of CM4/3 or ECC21 will only allow 5 .html pages to be stored on the host circuit monitor.

For an example of how to add wepages see FA232892.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군