{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Video: How to create customized screens for the CM4000 display
Issue
What is the best method for creating customized screens for the CM4000 display

Product Line
CM4000

Environment
Meter Display Configuration

Resolution
Custom displays can be programmed using the meter's remote display. There is no remote software support for local display screen development.

For instructions on how to set up these customized screens please see the CM4000 reference manual which is attached below. The instructions for setting up custom screens begin on page 35.

Here is a video which shows how to setup custom screens and view them via front display:

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
CM4000_Reference_Manual.pdf [3.41 MB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군