{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can One Remote Display be Used for Multiple Meters for the CM4000 or CM3000 or PM800 or PM5000 or PM8000
Issue
Viewing multiple devices on one Remote display screen

Product Line
CM3000
CM4000
PM800
PM5000
PM8000

Environment
Hardware Capabilities

Cause
The remote display is tied to only one meter

Resolution
The remote display is intended for use with a single meter. Other standard operator interfaces, such as Magellis, that support Modbus and RS-485 can be used to display data from multiple meters using one of the comm ports on the meter.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군