{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the minimum pulse width or duration required on a IOX or IOC module to register an input status change on the CM4000 series meter?
Issue
Minimum pulse or duration required on a IOX or IOC module on a CM4000 series meter

Product Line
CM4000 series meter

Environment
Hardware Specifications

Resolution
The minimal pulse duration per input on the CM4000 IOX or IOC is 15ms when the control power to the meter is DC voltage. For AC voltage to the control power the minimal input pulse duration is 23ms.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군