{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can the Energy Meter be mounted more than 20 feet from the CTs?

Product line
Energy Meters (EMB and EME series)

Environment
Energy Meter Installation

Resolution
The energy meters have been tested and verified functionality with the CTs mounted up to a maximum distance of 300 feet from the meter using 18 AWG twisted leads with 600V insulation (UL 1015 or equivalent).

슈나이더 일렉트릭 Korea