{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
ION7500 Meter Template Files

Product Line
ION7500

Environment
Templates

Resolution
You can install meter templates using ION Setup, ION Enterprise, StruxureWare Power Monitoring or Power Monitoring Expert. See the "Upgrading ION Device Firmware" technical note for complete details.

Install Templates with ION Setup:

  1. Download the device template and save it to your ION Setup TEMPLATE folder (select the file below that matches your meter's feature set).

Use these .DCF files with ION Setup to perform firmware upgrades. These are default meter templates only. If you have custom programming in your meter, create your own template file before performing the firmware upgrade.

  1. Follow the upgrade procedures outlined in the Upgrading ION Device Firmware technical note.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
7500_v250_1Amp_Class2.zip [58.98 KB]
7500_v250_5Amp_Class20.zip [58.96 KB]
7500V251_7500_FAC_V1.1.0.upg.zip [926.21 KB]
7500V253_7500_FAC_V1.1.0.upg.zip [926.01 KB]
7500V254_7500_FAC_V1.1.0.upg.zip [953.03 KB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군