{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
ION Setup DNP scaling error: configuration requires too many modules

Product
ION Setup

Issue

When a user tries to use the Setup Assistant in ION Setup to change the scaling of a DNP measurement from custom to a fixed value (e.g. 0.01), an error window might pop-up saying: "Configuration requires too many modules; requires 22 , maximum 20".

Cause
This is a known bug of the DNP configuration in the Setup Assistant wizard.


Resolution

Restarting ION Setup generally resolves this issue, but another way to configure DNP scaling is to use the advanced mode of ION Setup and configure the DNP modules manually.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군