{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How to FTP to an ION meter without seeing the login screen

Product Line
ION Meters

Environment
FTP

Resolution
To connect to a meter using an FTP connection, the username and password can be included in the FTP connection string. The examples below demonstrate how to use the connection string to connect to a meter with an IP address of 123.45.6.78 using Windows Explorer:

Example 1: Standard Security and the default front panel password of 0:

ftp://0:0@123.45.6.78

Example 2: Advanced Security with user1 and password of 12:

ftp://user1:12@123.45.6.78

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군