{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the minimum firmware version required on a Series 3000/4000 Circuit Monitor that enables it to access the features available in the ECC21 firmware version 5.0?

Product Line
Series 3000 Circuit Monitor
Series 4000 Circuit Monitor
ECC21

Resolution
The Series 3000/4000 Circuit Monitor must have firmware version 12.81 or greater in order to enable it to access the features of the ECC21 firmware version 5.0.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군