{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How do I get the time stamp information for the minimum or maximum values which I can see from the front panel of the Circuit Monitor Series 2000 ?

You will need System Manager Software to see the time stamp of minimums and maximums in the circuit monitor min/max log. The time stamps for these minimums and maximum are not stored in registers.

Original article #4044

Legacy KB System (APS) Data: RESL182801 V1.0, Originally authored by KBAdPM on 03/15/2007, Last Edited by KBAdPM on 03/15/2007
Related ranges: CM2000

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군