{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Connecting to an ION 7700 Meter using Modbus TCP

Goals and Symptoms

The ION 7700 inherently supports Modbus TCP through the Xpress Cards Ethernet port. The meter will recognize Modbus TCP communications if you configure the Ethernet ports Protocol setup register to Modbus RTU.

Causes and Fixes

Configure the ION 7700 to communicate Modbus TCP:

  • 1. On the ION 7700 MGT, select Setup, Quick Setup, and then Ethernet COM.
    2. Select ETH1 Protocol, and then enter the meter password when prompted.
    3. Change the protocol from ION to Modbus RTU.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군