{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What I/O comes with the portable Circuit Monitor Series 2000 , when you order the I/O option?

The optional factory installed input/output module used for the portable circuit monitor is the PCMIOM-44. The PCMIOM-44 has two status inputs, one mechanical relay output, and one KYZ output.


Legacy KB System (APS) Data: RESL185155 V2.0, Originally authored by KBAdPM on 06/27/2007, Last Edited by MaTh on 10/16/2010
Related ranges: CM2000 series

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군