{}

브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is the CM2050 compatible with the IOM (Input/Output Module)?

The CM2050 is compatible with all IOMs models. However, the CM2050 does NOT have onboard alarm/relay functions. Consequently, the CM2050 can NOT internally control a relay output. However, software or a PLC can be used remotely to energize output relays of the IOM. Additionally, the KYZ pulse output and analog input/output features of the various IOMs will function properly with the CM2050.


Legacy KB System (APS) Data: RESL185165 V2.0, Originally authored by KBAdPM on 06/27/2007, Last Edited by MaTh on 10/06/2010
Related ranges: CM2000 series

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군
move-arrow-top