브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How to perform an IIS Reset using Command Prompt.

Article available in these languages: Czech

Issue
iisrest can help with many web-based bugs, errors, or issues in the power monitoring expert software

Product Line
Power Monitoring Expert 7.2.2
Power Monitoring Expert 8.2
Power Monitoring Expert 9.0
Power Monitoring Expert 9.1
Power Monitoring Expert 2021
Power Monitoring Expert 2022
Power Monitoring Expert 2023

Environment
Windows
Command Prompt
Intranet Information Services
PME Web Applications

Resolution

  1. Open the Command Prompt. Click on Start > All Programs > Accessories > Command Prompt
Note: It may be necessary to right-click on the Command Prompt icon and select "Run as Administrator" if the following steps fail with a warning stating the task requires elevation.
  1. Once the Command Prompt window opens, type 'iisreset' (without quotes) and then press Enter
iisreset
  1. Once the message "Internet services successfully restarted" is displayed, close out of the Command Prompt
iis complete

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군

도움이 필요하신가요?

  • 제품 선택기

    애플리케이션에 적합한 제품과 액세서리를 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다.

  • 견적 받기

    영업 관련하여 온라인으로 문의하시면 전문가가 연락드립니다.

  • 구매처

    해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.

  • 지원 센터

    한 곳에서 모든 요구 사항에 대한 지원 리소스를 찾아보십시오.
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
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.