{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can the energy or demand values on a ION6200 be reset from the front panel?
Product Line
ION6200

Environment
Front display of ION6200

Resolution
For non-revenue sealed meters running firmware version v205 and later, the energy (kWh), peak current, and peak demand registers can be reset from the front panel.
  1. Press and hold the round button until Curr, PWr, and EnEr are displayed in the three lines
  • Curr: Current Maximum Demand Reset
  • PWr: Power Maximum Demand Reset
  • EnEr: Energy Reset
  1. Select the parameter to be reset and press the round button
  2. Confirm the reset and enter the front panel password
  3. Press and hold the round button to exit
For revenue sealed meters, energy and demand resets are not permitted.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군