{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can a ION7300 meter with the Profibus option use other protocols?

Issue
User needs to know if an ION7300 with the Profibus option can use other protocols in addition to Profibus

Product Line
ION7300

Environment
Protocols

Resolution
Yes, the ION7300 meter with the Profibus option is also equipped with RS-485 port COM1. COM1 can be used to communicate using Modbus RTU or the ION protocol.

슈나이더 일렉트릭 Korea