{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What are the operating temperature specs of the 73xx for both Tropical and non-Tropical forms?

Operation temperature of a 73xx series meter is -20°C to +60°C (-4°F to +140°F) ambient air, and is the same for both the Tropical and non-Tropical boards. In addition, Storage Temperature is 0°C (-22°F) to +85°C (185°F) and Relative Humidity is 5% to 95% RH non-condensing.

Last Revised: November 22, 2007
Applies To: ION 7300 / 7330 / 7350
Public
All content © 1992-2007 Schneider Electric


Legacy KB System (APS) Data: RESL189587 V1.0, Originally authored by KBAdPM on 11/23/2007, Last Edited by KBAdPM on 11/23/2007
Related ranges: ION7300

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군