{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

ION 8500v280 downgrade fails

If an ION8500 has firmware version v280, it means that it is a RevB meter. This meter has be repaired with parts an ION 8600, which is why it has the unique "RevB" firmware.
All attempts to downgrade this meter to versions lower than v280 (using ION Enterprise or ION Setup) will fail.

Last Revised: November 23, 2007
Applies To: ION 8500
Public
All content © 1992-2007 Schneider Electric


Legacy KB System (APS) Data: RESL189623 V1.0, Originally authored by KBAdPM on 11/24/2007, Last Edited by KBAdPM on 11/24/2007
Related ranges: ION Setup 2.0, ION Setup 2.1, ION8500

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군