{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

Can the Reports in ION Setup be viewed in local meter time?

No, ION Setup only displays reports in local PC time.
The workaround for this is to (temporarily) switch the computer to the same time zone as the meter.

  1. Double-click the clock in the lower right of the PC's toolbar and choose the 'Time Zone' tab
  2. Adjust this to the meters time zone




Last Revised: December 13, 2007
Applies To: ION Setup
Public
All content © 1992-2007 Schneider Electric

Legacy KB System (APS) Data: RESL190358 V1.0, Originally authored by KBAdPM on 12/13/2007, Last Edited by KBAdPM on 12/13/2007
Related ranges: ION Setup 2.1

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군