{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Which maximum current can the tap off units withstand?

For tap off unit reference n°04151 => In: 35A (6²) et 45A (10²) at 40°C
For tap off unit reference N°04152 => In: 55A (16²) at 40°C

The current is limited by the cage terminal not by the cable cross section.


Legacy KB System (APS) Data: RESL196279 V2.0, Originally authored by SeOs on 12/31/2008, Last Edited by GwPo on 06/25/2010
Related ranges: Prisma Plus

슈나이더 일렉트릭 Korea