{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is it possible to add or order additional digital I/O modules for the ION7300, ION7330, or ION7350 meters?

Issue
Is it possible to add or order additional digital I/O modules for the ION7300, ION7330, or ION7350 meters?

Product Line
ION 7300
ION 7330
ION 7350

Environment
Digital Inputs
Product Availability

Cause
Extra digital I/O modules for ION 73XX series meters

Resolution
No, it is not possible to add additional digital I/O modules for the ION7300 series meters. Only what is provided by default is available at this time.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군