{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is is possible to lock the display on the Conzerv EM6400 series meter?

Issue
How does one lock the EM6400?

Product Line
Conzerv EM6400

Resolution
Enable screen lock on EM6400
Press the left and right arrows simultaneously in any of the Main/Sub pages to set that page as the default lock page. After two minutes of inactivity, the meter will default back to the lock page.

Note: Locking the page will prevent entry into setup (both through the Edit menu as well in Power ON setup mode).

To disable the screen lock feature, press the left and right arrows simultaneously when on any of the Main/Sub pages.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군