{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can Total Demand Distortion (TDD) be manually calculated?

Total Demand Distortion (TDD) can be calculated by the following two methods.
*Note you will need the Peak Demand Current.

1) If the per phase THD and Fundamental currents are known, the attached calculation can be used.

Image 1


2) If the per phase thd and true RMS currents are known, the attached calculation can be used.
Image 2

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군