{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can setpoint modules be configured from the Dashboard view in Power Monitoring Expert (PME) Web Applications?

Issue
Is it possible to configure the setpoint module from the Web Applications Dashboards tab?

Product Line
Struxureware Power Monitoring Expert 7, 8.x, 9, 2020

Environment
Web Applications - Dashboard Tab

Resolution
No.  Setpoint modules can only be set up and modified in PME Designer, PME Vista, or ION Setup software.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군