{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Why is the EGX400 Device List Grayed Out?

Issue
When trying to update the device list on the EGX400 it is grayed out.  The device type can not be changed.

Product Line
EGX400

Environment
Editing Web page

Resolution
The addresses and device types of defined devices are grayed-out when logging is enabled on the EGX400 under the Device Logging screen. A device can be modified when logging is disabled, but all logged data for that device will be deleted.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군