{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is Windows 7 Ultimate supported for PME 8.x, PME 7.2.x, SPM 7.0.x, or ION Enterprise 6.0.x?
Product line
Power Monitoring Expert 8.x
Power Monitoring Expert 7.2.x
StruxureWare Power Monitoring 7.0.x
ION Enterprise 6.0.x

Environment
Operating System Compatibility

Cause
A user would like to know if Windows 7 Ultimate is a supported operating system for the PME 8.x, PME 7.2.x, SPM 7.0.x and ION Enterprise 6.0.x software platforms.

Resolution
Both the 32 and 64 bit versions of Windows 7 Ultimate are supported for PME 8.x, PME 7.2.x, SPM 7.0.x and ION Enterprise 6.0.x installations.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군