{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is it possible to connect to an M340 PLC with an embedded Ethernet port via a default IP address?

Yes the default IP address of an M340 PLC can be determined by converting the last 3 octets in the MAC address, setting the rotary switch to Clear IP and preceding the IP address with 84.
Note: In order to write a new IP address to the M340 after the configuration is saved to flash the rotary switch needs to go back to stored.

Example: If the MAC address is 00.80.F4.02.EA.6A then the IP address will be 84.2.234.106

02 Hex = 02 Decimal
EA Hex = 234 Decimal
6A Hex = 106 Decimal


슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군