{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What ports are used by Vijeo Designer v4.5 to download an application via TCP/IP?

The following Ports are used by VD v4.5 to download an application via TCP/IP:
21 FTP
6001 Programming port
6002 Programming port
8000 Used for data sharing and Web Gate
13777 Alternative to port 21

Note: Not all Magelis terminals use all of these ports. However VD will try to establish a connection with all of them.
If the terminal does not use one or more of these ports then the connection will be ignored.


슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군