{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

Can I specify the ethernet port when using the webgate on the Magelis XBTGT?


Yes. There are two parts to Webgate: Port 80 (default) is to connect to the Web Server, Port 6000 (default) is for the data portion (showing the values in the variables) which is the heart of Web Gate.

The Data Sharing option is above the Webgate option in the property inspector on the target. When you enable Webgate, Data Sharing is also enabled automatically.

The specified port in the Data Sharing section is where the Webgate client would go to get the data. In the example below port 7001 is the data port for Webgate.


슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군