{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Power Monitoring Expert and USB Modems

Issue
User does not have a Physical COMM port on the machine running Power Monitoring Expert (PME) Software

Product Line
Power Monitoring Expert

Environment
Physical Servers

Cause
Not recommended to use a USB to Serial converter dongle.

Resolution
Two main options for connecting modems to a physical server without a COMM port.

1) Add an internal PCI card with serial ports example (http://www.comtrolstore.com/RocketPort_Express_PCIe_4_Port_s/413.htm)

2) USB to Serial converter such as http://www.digi.com/products/usb/edgeport#models

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군