{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can the split core current transformer (CT) cables be extended on the Split-Core Branch Current Monitor (BCMSC) meter?

Issue:
The end user would like to extend the length of cables attached the a Current Transformer on a BCMSC meter.

Product Line:
Branch Current Monitor Split Core (BCMSC)

Environment:
Current Transformer for BCMSC

Cause:
The monitoring source may be beyond reach of the Current Transformer that comes standard with the BCMSC.

Resolution:
The split core current transformers can be extended to a maximum distance of 20 feet. The recommended wire size is 10 gauge (AWG).

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군