{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
STBNMP2212 Module Holdup Timeout Register Range

Issue

This resolution documents minimum and maximum values that may be assigned to the STBNMP2212 Module Holdup Timeout Register.
Default value of the timeout register is 100 or 1second. Minimum time that can be set is 300 ms, the maximum time is 60 seconds. Values written beyond the limits will be automatically set back to the limit.

Product Line
Advantys,STB

Resolution

Information regarding the Module Holdup Timeout Register may be found in the Advantys STB Modbus Plus Network Interface Applications Guide, p/n 890USE17800 (33004629) and in Advantys Configuration Software on-line Hardware Help for the MB+ NIM.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군