{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Improvement to the Stability of the Input Data for the 170AAI03000

Issue
This Resolution is to inform users of 170AAI03000 analog input modules that the stability of the input data has been improved.



Product Line
Momentum
170AAI03000



Resolution
Typically, input data from any of the inputs would continuously fluctuate up to +/- 11 counts.
Modifications have been made to the module to improve the stability of this data.


Units affected are:

  • 170AAI03000 modules with a PV05 or less.
  • 170AAI03000 modules with a PV06 or higher have this modification that provides improved input data stability.
There are no changes to the specifications of this module.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군