{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is there a script in Vijeo Designer that will allow me to write a new IP address of an Equipment at Runtime?

Issue:
Writing a new IP address of an Equipment at Runtime in Vijeo Designer


Product Line:
Vijeo Designer


Resolution:
Yes, you can write the IP address of an equipment via scripting. This feature was implemented in Vijeo Designer V5.0 SP1. This code will set IP Addresses for any driver, not just the Modbus driver. Below is an example script:


  • // --------------- Write some data -----------------------------------------

    // Length is given by NewIP_InputData.length

      • int [ ] NewIP_InputData = {10, 187, 225, 135};

        ModbusEquipment01.openConfig();

        ModbusEquipment01.setProperty( "Con_IPAddress", NewIP_InputData );

        ModbusEquipment01.commitConfig();


슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군