{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the operating temperature for the ATV61?
Issue:
ATV61 operating temperature specification

Product Line:
ATV61 Altivar 61

Environment:
All

Cause:
Verify application requirements.

Resolution:
Ambient air temperature around the device :
Operation °C
For ATV 61H..... drives: - 10…+ 50 without derating, depending on the rating.  Up to + 60°C with derating (and with control card fan kit VW3 A9 4.. depending on the rating).
For ATV 61W.... drives: - 10…+ 40 without derating.
Storage °C - 25…+ 70

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군