{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Why does the ATV212 display a flashing StOP when changing from utility to generator power?
Issue:
ATV212 flashing StOP when changing from utility to generator power

Product Line:
ATV21, ATV212

Environment:
All models and serial numbers.

Cause:
Momentary power loss removes output power to motor.

Resolution:
When F302, supply loss behavior, is activated, then a brief loss of input power will cause the drive to remove power from the motor and display the flashing StOP alarm.  To restart operation, remove and reapply a new run command signal.  To deactivate this function and attempt to ride through the momentary loss of power, set F302 back to the factory default of 0.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군