{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Video: How to Create and Load IEC61850 configuration files into ION meters

Product line
ION Meters
IEC61850

Environment
Firmware

Resolution
Implementing IEC61850 protocol requires CET850, which uses the ICD file specified and creates a CID file. It is this CID file which is then uploaded to the meter via FTP. Please see page 12 of IEC 61850 and ION Technology, and the attached SFT Common libraries and detailed instructions on how to load the CID files into ION meters.

Also, see FA212490 for creating a CID file for an ION7550/7650 using CET850.

Download CET850 from the Schneider Electric site (This CET850 IEC61850 configuration tool replaces the previous tool called SFT850 software, therefore it works with Sepam IEC61850 protocol as well).

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Sending IEC61850 file to an ION meter procedure.pdf [406.79 KB]
sftcommon.zip [8.36 MB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군