{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can a 480Vac drive be used to control a 240Vac motor?
Issue:
480Vac Drive compatibility with a 240Vac motor

Product Line:
All drives that range from 400/480Vac

Environment:
All serial numbers for units that range from 400/480Vac

Cause:
Drive voltage range does not match motor nameplate data.

Resolution:
A higher voltage rated drive can be used on a lower voltage rated motor, but it is not recommended because the drive will generate voltage spikes at very high levels which could slowly damage the drive.
If doing so, it is recommended that a sine wave filter be added on the drive output to reduce those voltage spikes.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군