{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

How do I apply remote CJC to the BMXART0814 module?



Most end users choose to use the ABE7 CPA412 Telefast blocks with the BMXART0814 module because the CJC compensation is done automatically. However in some cases the
end user may choose to use an external pT 100 RTD rather than the Telefast block. If you choose to add the pt 100 externally it would be wired as follows.

The pT100 would be wired to Channel 4, EX+ and EX- terminals

In the Module configuration screen select the following
Temperature from Ch 4-7 bloc
External pT100
50Hz


R-3162018



슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군