{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

Can I connect a USB Barcode Scanner to a HMISTU655/855?

Issue:
Can I connect a USB Barcode Scanner to a HMISTU655/855?

Product Line:
HMIS5T, HMISTU655, HMISTU855

Resolution:
The HMISTU655/855 USB port does not have enough power to fully power up the USB Barcode scanner.

Your two options would be to use a USB hub that have an external power or use the advanced panel Magelis that have enough power on the USB port.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군