{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
In Vijeo Designer, can I access the properties of the Numeric Display object to lock-out or allow the input mode from scripting?

Issue
In Vijeo Designer, can I access the properties of the Numeric Display object to lock-out or allow  the input mode from scripting?

Product Line
Vijeo Designer

Environment
HMI Programming Software

Resolution
No, there are no scripting methods that will allow you to lock-out or allow  the input mode of the numeric display object.  A work-around would be to use the Security feature and set a Security Level for the numeric display object, or set Visibility on an Rectangle with Invisible Colour drawn on top of the Numeric Display.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군