{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
When do I change the Unit ID of Modbus/TCP equipment from 255 to a specific value in Vijeo Designer?

Issue

Customers that are having the Magelis communicate to a Modbus/TCP to Modbus/RTU devices.

Product Line

Vijeo Designer, Magelis HMI

Resolution

If you are using a Modbus/TCP to Modbus serial RTU Gateway device, each device on the serial network will have a Modbus server address associated with that device.  That Modbus server address is your Unit ID.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군