{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Using DSP402 mode how can you command the VFD to run in reverse from communications?
Issue:
How to run the VFD in reverse from Modbus or CanOpen?

Product line:
ATV312, ATV71, ATV61, ATV32, ATV31

Environment:
All models, all serial numbers

Cause:
How to run the VFD in reverse from Modbus or CanOpen when using the standard DSP402 Drive  comm. profile?.

Resolution:
The command word is 8501 or 8601.  Bit 11 of the command word is for the motor direction.
Bit 11 = 0 Motor direction is forward
Bit 11 = 1 Motor direction is reverse

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군