{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can the ATV61 be used on constant torque applications?

Issue:
ATV61 with CT applications.

Product Line:
Altivar 61

Environment:
All Models and Serial Numbers

Cause:
The Altivar 61 drive is designed for a variable torque application which means it does not generate more than 120% starting torque.

Resolution:
For a list of the maximum transient current ratings at 60 seconds please see the ATV61 Installation Manual.
For ATV61 in a constant torque application see the attached document "Applying the Altivar 61 AC Drive in Constant Torque Applications".  This provides guidance on the constant torque applications the ATV 61 drive is best suited to.
https://www.se.com/us/en/download/document/8800DB1206/

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군