{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What is the address of the Com Scanner input and Com Scanner output on the ATV61 / ATV71 Series Drives?
ISSUE:
Needs the register address for the data from the Com Scanner input and Com Scanner output on the ATV61 / ATV71 Series Drives

Product Line:
Altivar 61 / Altivar 71 series drives.

Environment:
All models, All serial numbers.

Cause:
Drive is configured for communication control via the com scanner input and output but the base address of the com scanner input and output is unknown.

Resolution:
The base address of the com scanner input is 12741.
The base address of the com scanner output is 12761.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군