{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Video: What does an SLF3 fault mean on the ATV61 and ATV71 drives?

Issue:
SLF3 fault on the ATV61/ATV71 drives.

Product Line:
Altivar ATV61 and ATV71

Environment:
All

Cause:
Drive is tripping on SLF3 fault.

Resolution:
HMI Com fault is a HMI/ keypad communicating with the graphics display terminal.
Menu 1.6 If the Ref or CMD is set to HMI and if the keypad is disconnected you will trigger a SLF3 HMI coms fault.
Reconnect the keypad and power cycle the drive to clear the fault.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군