{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How to enable XML source editing in CET850
Issue
Need to modify a CID file using XML

Product Line
CET850
IEC61850

Resolution
CET850 offers an XML source editor, however it is deactivated by default and must be manually activated.  To activate; open CET850 and click Tools > Preferences. Located beneath Editing Control check the box next to "Enable XML source editing" to activate this feature.

Once this is enabled to view the CID file in XML, highlight the IED click View > Click XML Source.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군